2023年7月18日
Tualatin, OR. [2023年7月18日] Belグループ企業であるCUI Incは最近、絶縁型DC-DCコンバータの製品ラインを拡大すべく、PQC30-O、PQC50-O、PQC75-Oシリーズを発表しました。これらのコンバータは、36~75 VDC入力範囲で設計されており、経済的かつスリムで、オープンフレーム型、1/16 ブリックのフォームファクターとなっています。PQC-Oシリーズは、CEおよびUKCA認証に準拠し、電気通信アプリケーション向けに特別に設計されています。
これらのコンバータには、システムを保護し、寿命を向上させるためのさまざまな保護機能が装備されています。内蔵されている保護機能には、出力過電流保護、入力不足電圧保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護が含まれます。
PQC-Oシリーズには、EN 62368認証とともにその他各種機能が搭載されています。その機能には、拡張温度範囲 (-40 ~ +105 C) およびリモートオン/オフが含まれます。最大92%の効率、シングル安定化出力、2:1の入力範囲を備えたPQC-Oシリーズは、IoT、消費者、工業産業における先進的で信頼性の高い選択肢であることが証明されています。
CUI IncのDC-DCコンバータは、DIPパッケージで提供されます。
PQC-Oシリーズはいますぐ入手可能です。OEM価格や改良およびカスタムデザインに関しては、CUIにご連絡ください。
CUI Incは、Belグループ企業(NASDAQ:BELFAとBELFB)です。Belは、回路保護、コネクタ、ケーブルアセンブリ、ディスクリートコンポーネント、磁気、電源など、幅広い製品を設計、製造、販売しています。当社はグローバル市場にサービスを提供し、世界中に拠点を構えて事業運営しています。