2020年10月27日
CUI Incは本日、12個の内部AC-DCシリーズを追加してPSK製品ファミリーを大幅に拡張したことを発表しました。新しい小型内部AC-DC電源はすべてボード、シャシー、またはDINレール取り付けスタイルで提供されています。
新シリーズ
特徴と利点
このコンパクトな内部AC-DC電源は、幅広い産業用制御および自動化アプリケーションに最適です。また、この電源はICTおよびAV機器向けのIEC 62368-1にも認定済みで、EN 60950/60065規格が欧州で無効となる2020年12月20日以降を見据えた設計となっています。
PSK-5W、PSK-10W、PSK-15W、PSK-25W シリーズは、CUIの販売パートナーからオンラインで広く入手可能です。OEMや量産価格、改良およびカスタムデザインに関しては、CUIにご連絡ください。