CUIのAMT31エンコーダーが2015年ACE Awardsの最終選考へ

2015年6月24日


CUIのAMT31エンコーダーが2015年ACE Awardsの最終選考へ

CUI’s AMT31 modular commutation encoder series has been announced as a finalist for the 2015 ACE Awards presented by EE Times and EDN.AMT31は、過去12か月間に発売された最も重要な電子部品および製品を表彰する、Passives, Interconnects and Electromechanical(パッシブ、相互接続、および電気機械)製品カテゴリにエントリーされています。年1回のACE Awardsでは、今話題の新製品、ベンチャー企業、設計チーム、経営陣など、今日のエレクトロニクス業界でトップクラスのものが紹介されます。

CUI’s AMT31 encoder offers the best of both worlds as a rugged, high accuracy solution for a range of applications.その革新的な設計により、AMTシリーズは、産業環境でエンコーダーが受けることが多い汚染物質(汚れ、埃、油など)の影響を受けにくくなっています。AMTの設計により、組み立て工程が単純化され、時間のかかる搭載・調整作業も数分で行うことができるようになりました。Combined with an operating temperature range up to -40°C to 125°C, high accuracy, a compact package, and low current draw, the AMT provides a compelling solution for motion control applications without the need to compromise.

The winners in each award category will be announced at the 2015 ACE Awards ceremony held at the Santa Clara Convention Center on 2015年7月21日 in conjunction with the Embedded Systems Conference Silicon Valley.

Additional information about the 2015 ACE Awards can be found here.

AMT31シリーズの詳細はこちら





 
Powered By OneLink